您的设备中是否有一个或多个在生产过程必须频繁开闭的安全门。此时,您便需要确保:当您开启安全防护时,所有的机器危险运动必须停止,同时还必须避免重启(符合 EN 1088要求)。在此过程中,必须确保安全防护不会出现故障或误操作。
用于保护人员和设备的安全、完整的解决方案
Pilz 将 PSENsgate 安全门系统与 PNOZmulti Mini 可编程安全继电器进行了组合,打造出了一款可同时提供人员和设备防护(包括保护锁定)的安全、完整的解决方案。藉此,每个安全门仅需配备一个开关即可大达到 EN ISO 13849-1的 PL e,EN/IEC 62061 的 SIL CL 3 最高安全等级。
两套系统组合的优势
该安全门系统具有诸如可将急停按钮、操作键经济地串联其他 PSENsgate等功能。除可通过简单的项目配置和调试节省成本投入外, PNOZmulti Mini 所提供的可编程安全继电器诊断功能亦可针对状态变化快速反应。
更多信息请见:
PSENsgate 安全门系统
PNOZmulti Mini 可编程安全继电器