オートメーションシステムPSS 4000は、プログラマブルコントローラPSS 3000を使用している既存の設備でも使用することが可能になりました。この2つは今までは”別”世界に属していましたが、シンプルなソフトウェアブロックのソリューションを使用することで、標準イーサネット経由で安全に接続できるようになりました。
さまざまな利点:
- 既存設備の増設 オートメーションシステムPSS 4000(制御システムPSSuniversal PLC)は、プログラマブルコントローラPSScompact或いはイーサネットインタフェース装備のPSSmodularを使用して既存設備を増設可能です。
- 投資の保護が保証されているため、異なるシステムに全面移行する必要はありません。
- 制御システムのそれぞれのユーザプログラムにある2個のソフトウェアブロック経由でフェイルセーフ通信が実装されているため、配線の追加は不要です。
詳細情報:
オートメーションシステムPSS 4000
プログラマブル、コンパクト制御システムPSS
プログラマブル、モジュラ制御システムPSS