安全イーサネット通信



ただ今発売中!オートメーションシステムPSS 4000とプログラマブルコントローラPSS 3000間のフェイルセーフ通信。

オートメーションシステムPSS 4000は、プログラマブルコントローラPSS 3000を使用している既存の設備でも使用することが可能になりました。この2つは今までは”別”世界に属していましたが、シンプルなソフトウェアブロックのソリューションを使用することで、標準イーサネット経由で安全に接続できるようになりました。

さまざまな利点:

  • 既存設備の増設 オートメーションシステムPSS 4000(制御システムPSSuniversal PLC)は、プログラマブルコントローラPSScompact或いはイーサネットインタフェース装備のPSSmodularを使用して既存設備を増設可能です。
  • 投資の保護が保証されているため、異なるシステムに全面移行する必要はありません。
  • 制御システムのそれぞれのユーザプログラムにある2個のソフトウェアブロック経由でフェイルセーフ通信が実装されているため、配線の追加は不要です。

詳細情報:
オートメーションシステムPSS 4000
プログラマブル、コンパクト制御システムPSS
プログラマブル、モジュラ制御システムPSS



ワールドワイド
拠点を選択してください。

ワールドワイド
クリックリンク
Webコード
4桁のWebコードを入力してください。
 © Pilz GmbH & Co. KG 
7588