ISO 13849 抑或 IEC 62061?



ISO 13849 抑或 IEC 62061?
工作组的当前决议...

由于目前存在着ISO 13849-1IEC 62061两套标准,用户时常要遭遇在哪种场合选择哪套标准,以及是否未来两套标准合并为一套标准的疑问。 2010年,在这一方向上的初步成果终于在以文件的形式发行,分别见于ISO/TR 23849-1 和 IEC/TR 62061-1。 T这个文件指出何时可同时使用ISO 13849-1IEC 62061,并描述了两套标准的差异和各自的特点。 遗憾的是,这一文件并未澄清任何用户理解存在分歧的问题,因而对其并无实际的利益可言。

来自于工作组当前决议IEC/TC 44 和 ISO/TC 199(管辖ISO 13849-1 和 IEC 62061)至少保证了一点。 两套标准的稳定有效日期为 2016年年末。 即在 2016年之前,不会刊布任何新版本的标准。换而言之,在 2006年之前,计算安全函数的方法仍将有效。这也给了机器和安全组件用户和制造商设计未来几年的机器可靠性的标准。即便如此,两套标准仍可能存在修改、增补或重新禅师的可能,而这势必要影响到当前的内容。

话虽如此,根据两个工作组的决议,稳定阶段仍应收集两套标准的应用经验,并在合适的时机时制定出融合两套标准的方案。 这一决议可能意味着 2016年年末将有新文件刊布,但不具必然性。 由于目前尚未具备充足的经验和潜在的后续知识,至少在未来 2-3年内,发展趋势仍不明朗。

因此,两套标准的用户在等待后续通知的同时,还可像过去那样施行自己所偏爱的标准,不会因当前的变化而对风险始料不及。

如果您正在寻求即是标准专家,又是实用、可用解决方案的开发者,Pilz 将是您的不二之选。 我们乐于为您提供咨询。
因为安全绝不可存在侥幸心理! 更多….



皮尔磁全球
请选择您所在位置

皮尔磁全球
快速链接
网页代码
输入4位网页代码:
 © Pilz GmbH & Co. KG 
7485